This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867IS

Guru**** 2768865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435965/dp83867is-dp83867is

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

我面临着类似的情况、我想知道 SGMII 掩码的定义。 我没有找到这样的定义。 您能帮助管理并命名标准/规范吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    以下是 SGMII 的眼罩定义:

     

    867.

     

    最小

    典型值

    最大值

    输出 VOD (差分峰值)

    150mV

     

    400mV

    驱动器端接

     

    100

     

    输出上升/下降时间

    100ps

     

    200ps

    输出抖动

     

     

    300马力

    输入 VOD 阈值(差分峰值)

    100mV

     

     

    输入端接

     

    100

     

     

     

     

     

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播。 该掩码的来源、该掩码的定义、标准是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    此掩码源自 SGMII 规范:

    https://ia803002.us.archive.org/25/items/sgmii/SGMII.pdf

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan,这帮了我一个忙。 我不明白180ps 和0.55UI / 0.25UI 定义的形成方式。 我看不到它在规格中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    180ps 是任意裕度、请仅考虑眼图中定义的规格以供参考:

    关于0.55UI / 0.25UI、这来自驱动器交流规格:

    该图假设上升/下降时间为~144ps。

    0.55UI - 0.25UI = 240ps (全信号上升/下降)

    (20%-80%) x 240ps = 144ps

    谢谢!

    Evan