This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:DP83TD510E 在 APL 中的用法

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435482/dp83td510e-dp83td510e-usage-in-apl

器件型号:DP83TD510E

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们正在开发 APL 隔离器、上游终端是 APL 场开关、下游终端是 APL 场器件。 您想使用 DP83TD510E、有几个问题要问、请帮助发表评论、谢谢。

  1. 两个 APL 的 PHY 是否可以直接连接?
  2. 我们可以在 PHY 之间使用数字隔离器吗?
  3. 如果 APL 交换机支持 PoDL、并且我们设计的隔离器的上游侧不需要从交换机获取电源、是否可以直接连接这两个端口?
  4. APL 隔离器能否以固定电压和电流为下游器件供电、 如何实现这种使用?  如果 不支持 SCCP、通信会受到影响吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shengyue:

    感谢您联系我们。

     解决这些问题时会出现延迟、具有 APL/PoDL 专业知识的团队成员非常乐于助人。

    我会尽快分享反馈。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shengyue:

    我有一些跟进问题可以澄清:

    1) 1)您是说 在没有交流或直流隔离的情况下直接连接 PHY?

    2) 2)您能否分享您所指的数字隔离器类型的示例?

    3) 3)您能分享一下原理图或方框图来帮助我理解建议的连接吗?

    4) 4) SCCP 主要用于功能安全。 它不会影响通信。 如果客户 计划使用固定 电流和电压、则无需 SCCP

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    应用方框图如下、ISO77xx 等数字隔离器如果不可用、请帮助提供隔离器类型和用法建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shengyue:

    感谢您的澄清。

    我需要咨询拥有更多 APL 专业知识的同事、以了解该隔离器是否合适、请预计反馈会延迟(~Nov18)。

    此致、

    Evan