This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD62:请帮助审阅 SN65HVD62原理图

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436708/sn65hvd62-please-help-to-review-the-sn65hvd62-schematics

器件型号:SN65HVD62

工具与软件:

Dears、  

这是我的客户首次使用  SN65HVD62、您能不能帮助我们复查其原理图?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    从我所看到的,一切看起来都很好…  

    • VCC/VL 看起来正常(局部去耦)
    • 原理图引脚排列与数据表引脚排列相匹配  
    • 输入引脚看起来偏置
    • TXOUT 通过220nF 交流耦合电容器连接到50 Ω 端接电阻器
    • Rbias 是使用数据表建议值设置的

    对客户进行一次小检查:

    您能否验证客户在 SyncOut 引脚上是否有一个1k 上拉电阻器? 我只看到它连接到另一个网。 该引脚是开漏输出、因此该引脚上需要外部上拉电阻器。 数据表建议使用1k Ω 以确保输出电平。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    非常感谢!