This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:如何通过寄存器配置关闭内部 LDO 或为内部 CAN 收发器供电

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427673/tcan4550-q1-how-to-turn-of-the-internal-ldo-or-supply-to-the-internal-can-transceiver-through-register-configuration

器件型号:TCAN4550-Q1

工具与软件:

 您好、团队:

我们计划在微控制器检测到过压时关闭为 CAN 收发器供电的内部 LDO 或电源线。

是否有关闭内部电源的选项,以便通过 SPI 配置寄存器使总线电压为零。当我们的 UC 检测到过电压时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darshan 您好!

    禁用内部 LDO 的唯一方法是将器件置于睡眠模式。  否则、内部 LDO 将始终处于活动状态、无法通过 SPI 寄存器单独启用或禁用。

    但是、如果您唯一关心的是消除隐性电平总线偏置电压、那么您只需将器件置于待机模式、这会将偏置电压从2.5V (GND/2)更改为 VCC。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您提供反馈、

    对于 TCAN、我有几个问题、

    当数据速率为2mbps 时、CAN 信号的频率将是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darshan 您好!

    消息传输频率或 CAN 消息在总线上发送的频率完全独立于标称和数据比特率配置。  2Mbps 数据速率就是报文中位的位速率、更确切地说是位周期。  每个 CAN 节点控制器都需要进行相同的配置、以便了解当消息到达总线上时何时以及如何对位进行采样。

    但只有当总线上的 MCU 决定发送 CAN 消息时、才会发送该消息。  可能会有频繁的消息仅在最小帧间间隔(11个标称位周期)下发送、或者在没有 MCU 节点需要传输消息时可能有较长的空闲时间。

    因此、CAN 消息的频率将取决于系统、我无法告诉您系统的要求、或消息传输的频率。

    此致、

    Jonathan