This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75158:隔离器

Guru**** 2861690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75158, ISO7720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436820/sn75158-isolator

器件型号:SN75158
主题中讨论的其他器件: ISO7720

工具与软件:

你(们)好

我们正在设计一种需要与编码器通信的差动输入/输出模块。 SN75158完全符合我们的规格、但我们需要找到隔离器。 您是否有适用于差分线路驱动器的隔离解决方案? 我只能找到 RS485/RS422协议选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    我已将该线程重新分配到我们的隔离产品线。 我知道我们确实有一些数字隔离器可以与 SN75158配对。 我让他们推荐一些器件。 他们可能需要了解您需要支持的最大数据速率、Vcc 或其他信息。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN75158是一款双路 RS -422驱动器。 RS -485向后兼容、因此您可以使用两个 隔离式 RS -485收发器。 (RS -485是一项电气规范、可支持多种协议。)

    您还可以将任何双驱动器与数字隔离器一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、  

    ISO7720数字隔离器可与 SN75158完美搭配、用于驱动单端输入。 我们还集成了可兼容的 RS -485选件、正如 Clemens 提到的。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew。  

    我认为该解决方案非常适合我们的设计。 我想我解释错了、但我想隔离单端输入而不是差分输出、这涉及到使用 RS485数字隔离器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andres、感谢您的澄清、如果您在此处或新主题中有任何进一步的问题、请告诉我!