This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3221E:TRS3221EIRGTR

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428335/trs3221e-trs3221eirgtr

器件型号:TRS3221E
主题中讨论的其他器件:TRS3221

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

很乐意为您提供帮助!

我正在查找以下器件型号的技术需求

TRS3221EIRGTR 说明:具有+/-15kV IEC-ESD 保护的3V 至5.5V 单通道250kbps RS -232线路驱动器/接收器

根据 TRS3221 EVM 用户指南、我们是否真的需要 DIN、ROUT 信号上拉?
此致、
Ajay S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    DIN 和 ROUT 信号不需要 VCC 的上拉电阻器。 在典型的设计应用中、DIN 和 ROUT 引脚直接连接到 MCU。 这里的关键一点是这些引脚不应悬空。  EVM 测试场景中可能会有某些引脚悬空、因此作为预防措施、它们是连接在一起的。  

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ethan、

    我还有一个问题、

    我的设计中未使用无效的引脚。 我是否可以保持悬空或是否需要添加任何上拉/下拉?

    参考原理图:

    请告知。

    此致、

    Ajay S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /INVALID 引脚是输出、可以保持开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!  

    INVALID 引脚可以保持悬空。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我们、

    Ethan