This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:需要多少个 MIPI 通道?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437070/sn65dsi83-how-many-mipi-lanes-does-it-need

器件型号:SN65DSI83

工具与软件:

您好!
我想 由 SN65DSI83将 MIPI 转换为 LVDS (800 x 480)

请告诉我需要多少个 MIPI 通道连接到 SN65DSI83

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V freq 应为5、30或60Hz。 (我们的规格未确定)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此 e2e 常见问题解答 、了解如何针对特定分辨率和帧速率计算 MIPI DSI 通道数。

    谢谢
    David