This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E1B04:TPD1E1B04DPYR 器件标识

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437011/tpd1e1b04-tpd1e1b04dpyr-device-marking

器件型号:TPD1E1B04

工具与软件:

客户已收到器件 TPD1E1B04DPYR 、器件标识"为"、但数据表提到器件标识为"4X"

请帮助确认此器件的正确标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amar:

    这是一个‘D的问题、即从 某个组装地点引出的"PPY"封装中的某些材料错误地标记了 A5、而不是数据表中看到的标记、并且最近的审计证实了这一点。 接收到的器件将与发货标签匹配 、并且性能不会受到影响。

    组装地点已经在努力解决此错误、但是在受影响的材料进入系统之前、可能会看到标记错误的材料。 这些是正确的器件、性能不会受到影响。 如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    McKenzie