This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:TLE9251V 替代产品

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1462-Q1, TCAN1042H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1427401/tcan1044-q1-tle9251v-replacement

器件型号:TCAN1044-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1042H-Q1、TCAN1462-Q1

工具与软件:

专家、您好!

我们是否可以提供替代 TLE9251V 的解决方案? 英飞凌提到,他们可以实现无 CMC 设计,并具有良好的 EMI 性能。 我们是否有 EMI 优势 TCAN 解决方案来与之竞争? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ann:

    谢谢您、您也可以看到 TCAN1042H-Q1。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我是否可以知道 TCAN1042H-Q1上是否有任何建议或 EMI 朋友解决方案? 客户未检查描述与良好的 EMI 性能有关。  对于 我们的 CAN 收发器解决方案、您有没有任何 EMI 比较结果? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ann:

    是的、请参阅 介绍如何下载地震的 CAN 收发器的不同 EMI 和认证报告的参考主题、其中显示了 EMI 性能、如果需要任何其他说明、请告知我们。谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    客户想知道我们的 TCAN 可以增强 EMI 的改进或特性是什么。 其他竞争对手(如 NXP)在数据表中提到了 EMI 增强功能。 他们想知道我们的 EMI 特性是什么。 他们再次学习 EMI 解决方案。 您可以帮助解答这个问题吗? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ann:

    与具有 EMI 增强功能的竞争器件相比、我会进一步推荐具有信号改善功能(SIC)的器件。

    谢谢、请参阅 TCAN1462-Q1数据表进一步阐述 SIC 特性作为额外的 EMI 解决方案。

    此致、

    Michael。