This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:用于上行和下行端口的 USB Re 驱动器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436981/tusb2077a-usb-re-driver-for-upstream-and-downstream-port

器件型号:TUSB2077A

工具与软件:

尊敬的 TI:

我使用3个 USB 集线器并将 config 作为附加的映像。

带有的下行端口安静远距离包括到终端器件的 PCB 布线长度+ USB 电缆。

我有两个问题:

1.如果与 TUSB2077A 配合使用、我们需要添加 USB Re 驱动器来计算 USB 布线长度+ USB 电缆长度的时长。

2.我可以用 USB 集线器上行的一个 Re 驱动器( 红圈)来为集线器的所有下行端口进行升压吗?

谢谢!

Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nguyen:

     TUSB2077是全速集线器、市场上没有全速转接驱动器、因为它只有12Mbps。

    好的

    Brian