This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:复位引脚的上拉电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437177/tca9546a-pull-up-voltage-of-reset-pin

器件型号:TCA9546A

工具与软件:

大家好、团队成员:  

使用 TCA9546A 连接我们的设计部分。 此处、VCC 为1.8V、我们将复位引脚上拉至3.3V。 这样做有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议运行条件不允许电压高于 VCC + 0.5V。(该限制意味着 VCC 有一个钳位二极管。 您的1.8V 电源可能无法处理流入它的电流。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siya、

    这超出了建议的工作规格。  上拉电阻应与 Vcc 或更低电压相同。

    当前的实施可能会导致问题和不可预测的行为。

    谢谢!

    近红外