This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1046AV-Q1:未施加电源时

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437147/tcan1046av-q1-when-no-power-supply-is-applied

器件型号:TCAN1046AV-Q1

工具与软件:

大家好!

在断电状态下向 Vlogic_Input 和 Vrxd 施加5.5V 电压是否可以?

TCAN1046V-Q1双路汽车故障保护 CAN 收发器数据表(修订版 C)

不施加电源电压时、向输入端和输出端施加电压是否存在问题?
它没有写入到 Vcc、所以我知道它很好。

另外、如果应用没有问题、是否有泄漏电流?
我想关闭电源来使用它、因为它处于低功耗状态。
我认为、如果存在泄漏电流、消耗电流将上升。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    是的、没问题、类似于以下 ILKG (IOFF)规格、适用于电源为 GND 且 RXD 为5.5V 的情况-额定电流为1uA、谢谢。

    此致、

    Michael。