This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S014:TPD3S014DBVR 可以在某些未知条件下对我的设计进行烧录

Guru**** 2851780 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD3S014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435365/tpd3s014-the-tpd3s014dbvr-can-burn-under-certain-unknown-conditions-on-my-design

器件型号:TPD3S014

工具与软件:

您好!

我们的一些用户 报告了使用 TPD3S014DBVR 时的芯片刻录。

这些器件使用 USB 2.0器件、该器件连接到我们 PCB 的主机端口上。

我们的设计采用 TPD3S014的主机端口提供5V (1A)电源。

我收到 产品回来维修、确实 可以看到 TPD3S014已经烧坏、不再提供+5V 输出(由稳压器在我们的设计内部提供的+5V 输入仍然在工作)。

不幸的是、我无法 重现此问题、这很少见、但某些用户会遇到此类问题。  

是否有任何关于 如何解决此问题的想法? 例如、您是否认为输入电源电压>5.5V 会损坏 TPD3S014?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean

    "ABS MAX"表显示了可能损坏器件的电压、电流和温度。

    对于 USB 系统、最常见的故障是过压情况、即 VBUS 被驱动到6V 以上足够长的时间来损坏器件。

    重复的 ESD 事件也可能会损坏器件、但考虑到该器件的12KV/15KV IEC ESD 等级、这种情况不太可能发生。

    我的调试重点是确定 VBUS 或任何其他引脚是否被驱动至6V 以上。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的帮助。

    我已经检查了 VBUS、它似乎不能超过+5V

    我已经向我的用户进行了检查、他们 都 遇到了同一个 USB 控制器的问题。  此 USB 控制器可能 消耗过多电流并损坏 IC? 还是 ESD? 我将对此进行更深入的研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean

    如果其器件在上电时产生大量浪涌电流、则可能会在上电期间损坏保护器件。   

    如有任何其他问题、请联系我们。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    感谢您的答复。

    您是否认为 外部电路可以帮助 改善这种行为并保护  TPD3S014? 对于 我可以添加的电路、您是否有一些想法?

    非常感谢、