This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC179:SN65LBC179与 SN65HVD75DRBR 兼容

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436249/sn65lbc179-sn65lbc179-compatibility-with-sn65hvd75drbr

器件型号:SN65LBC179

工具与软件:

您好!  

我在控制器板和编码器板之间具有 BiSS-C 接口。 在编码器板上、我使用 了 VCC 为5V 的 SN65LBC179 (驱动器)。 但是、在控制器(接收器)终端 、SN65HVD75DRBR 的工作电压为3.3V。 控制器生成具有3.3V 基准电压的时钟、并且编码器板上会接收具有5V 基准电压的差分信号。 此设置是否可接受、或者我是否需要任何电平转换?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否展示驱动器和接收器的原理图、以便我能够正确理解您参考的电压?

    Unknown 说:
    编码器板上接收到5V 参考电压的差分信号

    您能解释一下5V 基准是什么意思吗?

    您提到的两个器件均具有-7V 至12V 的共模电压、即使这些器件具有不同的 VCC 电源也是如此。 假设我正确理解您的问题、在这种情况下、通过总线进行通信不会成为问题。

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论电源电压如何、RS 至485差分信号均约为2.2V。 所有收发器都兼容。