This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC817S-Q1:MII 端接电阻器

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436028/dp83tc817s-q1-mii-termination-resistors

器件型号:DP83TC817S-Q1

工具与软件:

您好!

集成端接电阻器仅适用于 MII 模式还是也适用于其他 MAC 接口选择?

是否能够启用/禁用此终端?

客户评论:

"我想 RMII 只想减少布线拥塞、需要消除端接电阻器。

我对 RGMII 很感兴趣、这是必须使用的工具。

它们是具有串联端接电阻器还是必须添加这些电阻器?"

非常感谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    内部端接电阻适用于所有 MAC 接口选择。 RMII 接口无需外部端接电阻。  

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢。 需要明确的是、这些端接电阻器始终就位、不能禁用。 是这样吗?

    此问题有一个"B 部分"涉及需要使用50欧姆布线对信号进行浪涌。 我正确地说、如果布线非常短(约1英寸左右)、我们不需要担心这一点、因为它短于我们关心的任何谐波的1/4波长。 这听起来对您来说合适吗? 此实施方案位于非常小的 PCB 中、因此一切都非常紧密。 以下是工程师(保守、IMO)分析。

    谢谢!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    这些端接电阻器始终就位、无法禁用。 是这样吗?

    正确。

    这听起来对您来说合适吗?

    我认为最好不要在纸上计算/估计性能影响。 无论长度如何、我们都建议将 MAC 接口布线为50欧姆、如数据表中所建议。 如果绝对需要进行详细分析、我们可以使用 IBIS 模型、但无论如何都应遵循50欧姆指南。  

    谢谢!

    David