This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP149:视频屏幕闪烁问题

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP149, TDP0604, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1415113/sn75dp149-blinking-issue-of-video-screen

器件型号:SN75DP149
Thread 中讨论的其他器件: TDP0604TMDS181

工具与软件:

大家好、团队成员:

打开和关闭电源时、HDMI 输出视频屏幕出现闪烁(白屏颜色)问题。 故障率为1/100。 但当它使 HDMI_OE 处于低电平状态或拉出 RJ-45 (J1)插孔并插入插孔时、它会正常回转。 请查看下面的原理图、告诉我如何解决此问题。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffrey、

    当我们看到此闪烁时、您是否能够发送 HDMI 的 DDC 日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    请告诉我如何检查或捕获 HDMI 的 DDC 日志。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我向客户核实了它、他们仅通过 TMDS 信号使用此器件、没有 I2C 接口、因此无法检查 HDMI 的 DDC 日志。 它们的配置如下。 此外、我们在 600ms 内测试了长 td2 (VDD 和 VCC 在 OE 置为无效之前保持稳定)、但问题未解决。 是否有解决此问题的任何想法? 请告诉我。

    CPU -> TMDS (720p 或1080p)-> SN75DP149 -> TMDS ->显示

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffrey、

    DDC 是在 HDMI 源设备和接收设备之间进行的通信。 所有 HDMI 链路都需要执行此操作。 您将需要将该总线拉出并将其连接到 I2C 协议读取器。 例如、TotalPhase Beagle: https://www.totalphase.com/products/beagle-i2cspi/?srsltid=AfmBOooSYKKTPRCMtuDJ6dkIimrOinkbmO-KChZ6FnP-kD-SeXtplae1就是一个协议读取器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我们通过 I2C 读取器检查了 DDC 日志、但没有数据。 请告诉我如何在没有 I2C 接口的情况下解决此问题。 除了特定的上电和断电条件外、从 CPU 到显示屏的 TMDS 信号传输没有问题。 如果必须将 SCL/SDA_SRC 和 SCL/SDA_SNK 连接到 HDMI 链路、则无法在其电路板上使用该器件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffrey、

    我要求 DDC 数据的原因是、为了让 HDMI 数据从源发送、必须执行以下步骤:

    1)供电方接收到正确的 HPD 信号

    2) 2) HDMI 源通过 DDC 总线读取 EDID 并确定分辨率和刷新率(如果此处没有数据是问题所在)

    3) HDMI 视频被发送

    似乎您可以通过99/100次发送视频、但在1/100闪烁屏幕中、未正确满足 HDMI 数据传输的前提条件之一。

    此外、我们还测试了长达 600ms 的 td2 (VDD 和 VCC 在 OE 取消置位前保持稳定)

    此外、可以尝试在 OE 引脚上添加一个200nF 电容器、以进一步减慢边沿速度。 很好的一点是、您已经验证了 td2。 由于您在99/100次工作、这很可能不是原理图问题、因为它绝大多数情况下都是工作的。

    完全披露、如果不使用 I2C 来检查器件的状态和状态、则调试此问题将非常困难。  请尝试说服客户使用 I2C 进行调试。

    我的一项建议是在您 关闭系统电源时断开 HPD、并在您加电时重新连接 HPD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我们检查了您关于断开和重新连接 HPD 的建议、因此这一问题没有任何改进。 他们尝试通过 I2C 接口检查 DDC 数据、验证 DDC 数据需要一些时间。 让我在检查后更新结果。

    此外、它们的 PCB 布局层为2层。 是否是导致此问题的原因?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffrey、

    是的、这可能是问题的原因。 您是否有可以查看的布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    请检查随附的布局。 这里是 SN75DP149、 此外、他们还尝试将 PCB 层从2层更改为4层。

    e2e.ti.com/.../SN75DP149_5F00_PCB-Layout.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    该2层 PCB 板的噪声过大、这可能是它未通过链路 训练的原因。 完成后、您能否共享4层 PCB 文件? 在投入生产之前、我想先回顾一下更新后的布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    让我在完成后与您分享更新后的4层布局。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    请查看下面4层的更新布局。

    e2e.ti.com/.../4_2D00_Layer-Board.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    您有没有机会和我们分享实际的板级配置文件而不是.pdf 格式? 这确实有助于我们进行适当的布局审查。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我可以通过电子邮件与您共享布局文件。 请告诉我您的电子邮件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    David 是否能够提供所需的反馈?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我从客户那里获得了 Cadstar 工具的原始布局文件、因此我可以通过电子邮件向您提供。 请告知我您的电子邮件、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    请将其分享到 v-pithadiya@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我通过电子邮件将其发送给您。 请查看该视频并告知我您的反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、谢谢! 我会尽快跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能在今天之前完成本次布局回顾吗? 很抱歉、问题很紧急、请尽快跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我会尽快跟进、但提供的文件与我拥有的两个 PCB 查看程序不兼容。 Altium 和 Allegro。 我已经提交了 CADstar 下载的勾号、但我正在等待它的批准。  

    您是否能够发送与 Allegro 或 Altium 兼容的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    布局看起来不错 。

    但我有几个问题。 主链路上的上拉电阻发生了什么情况:

    如果您希望简单地进行 HDMI 到 HDMI 转换、则最好使用 TDP0604和 TMDS181等器件。 如果这不是更新后的原理图、因为这不是 PCB 看起来的样子、您能否发送更新后的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我向客户确认后发现、他们的原理图没有变化。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我在布局中的主要链接上没有看到49.9 Ω 上拉电阻器。 您能为我突出显示它们吗?

    这似乎是缺失的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    顶层 J1连接器旁边有一个上拉电阻器。 请检查之前发送给您的布局 pdf 文件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在您发送的电子邮件中看到它们。

    由于使用直流耦合 HDMI、因此在此设计中需要使用 TDP0604或 TMDS181。 在此应用中使用 DP149的问题是输入端存在两个端接网络。 由于 DP149专为交流耦合 HDMI (DP++)而设计、因此端接至地、且外部上拉终端符合 HDMI 规范。 这些组合在一起形成了一个电阻分压器网络、可以将输入信号分为两半、从而真正影响信号质量。

    使用专为直流耦合 HDMI 而设计的器件将无需外部电阻器网络、使设计更简单并提供更好的信号质量。 此设计请使用 TDP0604或 TMDS181。 我看到了使用 DP149的相关风险。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    感谢您的热情响应。 但从 DP149更改为 TDP0604或 TMDS181是如此困难、因为它们的设计必须是固定的、以便准备大规模生产。 我会向他们推荐您的建议、但我认为现在没有足够的时间来更改他们的设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    请促使客户在将来设计和构建电路板之前发送原理图、这样我们就可以避免将来出现类似问题。 如果它们无法更改、则需要调谐源、以便发送最大电压摆幅。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    感谢您的热情支持。 如果有其他问题、我将关闭该主题、然后再次将其打开。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题! 请不要犹豫、询问是否还有其他问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    他们测试了经修改的4层电路板、但结果相同。 因此、我建议将 DP149更改为 TDP0604或 TMDS181。 他们需要知道 TDP0604或 TMDS181的位置、例如、HDMI 源极+ TDP0604/TMDS181尽可能靠近、或 TDP0604/TMDS181 + HDMI 接收器尽可能靠近。 另外、如果您有更多建议、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    TDP0604在源应用中的效果更好。 我建议将该器件放置在能够对前置通道进行最佳补偿的位置。 TDP0604在3GHz (6Gbps)时的性能高达12dB。 我建议将 TDP0604的插入损耗放在远离视频源的位置。 对于源应用、您还需要在限幅模式下配置 TDP0604、以便我们能够控制输出摆幅、转换和预加重、从而实现最大的调优能力。  

    TMDS181是一款重定时器、由于还能够清除抖动、因此比 TDP0604提供更好的信号质量。 使用 TDP0604的相同原理。 该器件在15dB 下具有较大的 RX EQ 能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将由于不活动而关闭该主题帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    好的、感谢您的支持。

    此致、