This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD9491-SEP:该产品何时正常发布?

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2450V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436314/thvd9491-sep-when-will-this-product-be-released-normally

器件型号:THVD9491-SEP
主题中讨论的其他器件:THVD2450V

工具与软件:

你好?

作为标题、 我想询问此产品何时会从预发布状态更改为正在供货状态。

由于控制器是3.3V 的、我认为只有此产品可以在没有电平转换器的情况下解决问题、但我会不断询问、因为我通常无法选择预发布产品。

S.Y.Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 S.Y.Lee:

    我被告知正式发布的目标日期是12月底(2024)。

    您是否正在寻找能够在 RS485端支持5V、在 TTL 端支持3.3V 的器件? 对于已在售的商用器件、您可以查看 THVD2450V。  

    -鲍比