This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548AMRGER 查询

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436811/tca9548a-tca9548amrger-queries

器件型号:TCA9548A

工具与软件:

大家好、 团队成员:

我的一位客户在其设计中使用 TCA9548A 、对  其在特定场景中的行为没有什么技术疑问、详情如下:

  1. 电源时序:
    • 如果 TCA9548A 输出线路上的上拉电阻器连接到3.3VA 电源、则该电源将开启 器件的 Vcc (3.3V)、这是否会导致通过 I²C Ω 线路向 TCA9548A 反向供电?
    • 该序列是否会导致多路复用器出现任何未定义的行为或可靠性问题?
  2. 反向供电容差:
    • TCA9548A 是否具有处理此类情况的内部保护机制? 如果是、我们是否应遵循特定的指南或限制以确保安全操作?
  3. 上拉电压与 Vcc 间的关系:
    • I²C Ω 线路上的上拉电压是否必须与 TCA9548A 的 Vcc 相匹配、或者它是否有所不同(例如、上拉电阻为3.3VA、Vcc 为3.3V)?
  4. 漏电流:
    • 如果在 TCA9548A Vcc 关闭时上拉电阻器处于活动状态、流经 I²C Ω 线路的预期漏电流是多少?

如果您能就这些问题提供澄清或相关文件、我们将不胜感激。 您的指导将有助于确保我们的实施符合器件规范并可靠运行。

我们对其在特定场景中的行为有一些技术问题、详情如下:

  1. 电源时序:
    • 如果 TCA9548A 输出线路上的上拉电阻器连接到3.3VA 电源、则该电源将开启 器件的 Vcc (3.3V)、这是否会导致通过 I²C Ω 线路向 TCA9548A 反向供电?
    • 该序列是否会导致多路复用器出现任何未定义的行为或可靠性问题?
  2. 反向供电容差:
    • TCA9548A 是否具有处理此类情况的内部保护机制? 如果是、我们是否应遵循特定的指南或限制以确保安全操作?
  3. 上拉电压与 Vcc 间的关系:
    • I²C Ω 线路上的上拉电压是否必须与 TCA9548A 的 Vcc 相匹配、或者它是否有所不同(例如、上拉电阻为3.3VA、Vcc 为3.3V)?
  4. 漏电流:
    • 如果在 TCA9548A Vcc 关闭时上拉电阻器处于活动状态、流经 I²C Ω 线路的预期漏电流是多少?

 反映

Dilip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dilip:

    1.此序列超出了设备的操作范围,可能导致未定义的行为和可靠性问题。 TCA9548A 在器件关闭时不具备任何保护。

    2. 此实施方案没有内部保护电路。 我建议遵循建议的工作条件以避免出现问题。  

    3、不,不是强制性的,可以降低。 VCC 可以是3.3V、VDPUx = 1.8V。

    4.在超过建议的操作限值的情况下,我无法预测设备的行为。  其行为无法预测。  

    谢谢!

    近红外