This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297EVM:针对此开发板向 TI 工程师提出问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH1297EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1436771/lmh1297evm-questions-for-ti-engineers-regarding-this-development-board

器件型号:LMH1297EVM
主题中讨论的其他器件:LMH1297

工具与软件:

您好!

我是否可以使用 LMH1297开发板来改变12G 720/59.94视频信号?  我想缩放视频、在显示器周围旋转图像(摄像头位于不平坦的地面)并稳定振动。  我将使用电位器和开关等简单器件来控制这些功能。

K..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    LMH1297可用作重定时器器件、以提高 SDI 信号的信号完整性。  我认为、修改实际视频内容需要与 SDI 协议相连接。

    我不清楚如何使用 LMH1297来修改 SDI 视频信号以实现缩放、旋转和稳定等功能、因此从我的角度来看、我认为 LMH1297EVM 不支持此功能。

    如果您认为我缺少一些东西、请告诉我。

    谢谢!
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 或其他公司是否有可提供开发板、因为此开发板不能提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karl:

    我认为您需要一个支持 SDI 的 FPGA/ASIC 板。  我不太了解 TI 提供的任何这样的电路板。  遗憾的是、我 不知道市场上有哪些选择可用于此类产品。

    谢谢!

    Drew