This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1104:TUSB1104和 TUSB1004的区别

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1004, TUSB1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437843/tusb1104-difference-between-tusb1104-and-tusb1004

器件型号:TUSB1104
主题中讨论的其他器件:TUSB1004、

工具与软件:

尊敬的技术支持团队

我有一个关于在 E2E 中跟进的相关问题,我一直在与 Shane 讨论。

TUSB1004:合规性测试失败-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

我还将 TUSB1104用于 Type-C 对于 TUSB1004用于 TUSB1004、主机和 TUSB1104、TUSB1104和插座之间的距离相同。

我可以使用 EQ 等相同的寄存器设置吗?

我想二者的区别在于、TUSB1104采用了 PD CC/USB 控制器。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    1.如果距离相同,并且您使用的迹线材料相同,则您的 EQ 设置 应该 相似。

    2. TUSB1104没有 CC 或 PD 控制器。 这两种器件之间的区别在于 TUSB1104在连接的 USB-C 端口上支持 USB3.2x2模式。 TUSB1004用于两个 Type-A 端口、TUSB1104用于一个 Type-C 端口。

    此致!

    Shane