This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564-Q1:关于配置

Guru**** 2828045 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P, TUSB564, TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437135/tusb564-q1-about-configurations

器件型号:TUSB564-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB564TUSB544、TUSB522P

工具与软件:

大家好!

我的客户在以下配置中使用 TUSB564。

①在数据表的"9.3系统示例"中、TUSB546A 被描述为与 TUSB564相反的器件。
我是否应该将其与"TUSB 546 A"结合使用、而不是使用2个 TUSB564 (即使我仅使用 USB3转接驱动器功能)?
(在本例中、我应该在 USB3控制器 IC 侧安装 TUSB564、在 USB 连接器侧安装 TUSB546A 吗?)

②如果不接受使用2个 TUSB564 (相互连接)、
您能告诉我将 TUSB564连接至对方造成的危害吗?
(例如、USB3信号波形中的意外噪声可能导致 USB3通信无法进行、制造商无法保证正常运行。)

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke-san

    对于该特定设计、这是 USB Type-C 设计还是 Type-A 设计?

    对于 USB Type-C 设计、请使用 TUSB544、 https://www.ti.com/product/TUSB544

    对于 USB Type-A 设计、请使用 TUSB522P ( https://www.ti.com/product/TUSB522P)。  

    TUSB564用于将 USB + DP 解复用至单独的 USB 和 DP 接收端。 由于此设计仅通过 USB 使用、因此您不需要此 DEMUX 功能。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    设计可能是 USB-C

    在我告诉过您的配置中、使用 TUSB544而不是 TUSB546、这样是否正确?

    使用 TUSB 546是否有任何损害?

    您已经采用并正在使用它。 我的客户是否需要更改设备?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke-san

    USB3是双向总线、在本例中使用 TUSB564时没有发现问题。

    谢谢

    David