This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1400:THVD1400上允许的最大 TVS 电容

Guru**** 2757405 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437368/thvd1400-maximum-allowable-tvs-capacitance-on-the-thvd1400

器件型号:THVD1400

工具与软件:

大家好、E2E 社区、

我们正在尝试提高我们使用 THVD1400连接的传感器节点的浪涌和瞬态抗扰度。

我们有一个具有以下规格的 TVS 二极管-根据您的专家知识、请向我们建议如何实现这些 TVS 二极管对网络性能产生影响?

  • 最大电缆长度:20m CAT6 UTP
  • 最大节点数:6
  • 最大数据速度:20kbps

我们希望实现低成本和2kV 浪涌抗扰系统、因此我们正在考虑使用所述 TVS 二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD1400本身无关紧要。

    总线上的电容会限制速度(电缆本身的电容也是如此)、但0.02Mbps 的速度即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    好的、这证实了我的假设-我现在担心的是 TVS 二极管的变化 部件对部件电容 在 A & B 上它也应该是刚刚好,对吧?

    (可能存在大约250pF 的变化)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 neet:

    我推荐我们的 TVS 二极管 TSD05DYFR  。 它是相同的封装、具有低得多的19pF 电容、50A 时的钳位电压更好、并且更便宜。 频率可能是导致电容变化的原因。 由于 A 和 B 应具有相同的频率、因此这不应成为问题。

    如果这有帮助、或者您有任何其他问题、请告诉我。

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  &

    是的、我们以前的设计中使用过 TSD05D -问题是、Digikey 和 TI 网站的 TVS 在1月之前处于缺货状态。 因此、我们要寻找相似尺寸的 TVS 二极管。

    您能否帮助我们确认由于 TVS 二极管的器件间差异而导致 A 和 B 上的电容变化是否会在目标速度超出时显著降低波形?

    是什么 "A"上的一个 TVS 可能具有 720pF 而"B"上的其他端口可能有 820pF (假设元件间的电容存在差异)、  考虑到我们的用例详细信息、这是否会为 THVD1400在现场执行任何主要问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能会影响传播延迟、但由于差分传输、原始信号的上升沿和下降沿受到相同量的影响、因此无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您确认、如果我理解正确、使用具有两个不同电容(假设 A 上为720pF、B 上为900pF)的 TVS 二极管不会影响 THVD1400的性能、对吗?

    我再次确认这一点、因为在解释方面的任何错误对我们来说都可能付出相当大的代价。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 接收器只比较 A 和 B 输入端的电压;当电容不同时、一条线路上的边沿会变慢、因此两个边沿交叉的时间会有所不同(介于这两个边沿之间、具有2× 720 pF 和2× 820 pF)。

    A/B 线路上的不对称可能会引入共模噪声、出于 EMI 原因、您可能需要使用共模扼流圈来滤除共模噪声。 但 THVD1400是具有缓慢边沿的低速器件(电容会进一步减慢边沿)、这样、噪声可能不会出现在敏感频率下并且电平非常低。