This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0318:LMH0318能否支持50米1080p 60视频传输?

Guru**** 2910500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0318, LMH0344, LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435741/lmh0318-can-lmh0318-support-50-meters-1080p-60-video-transmittion

器件型号:LMH0318
主题中讨论的其他器件: LMH0344LMH0397

工具与软件:

你(们)好  

LMH0318能否支持50米1080p 60视频传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于您的接收器和电缆材料。 经时钟恢复的信号离开 LMH0318电缆驱动器后、接收器将向上拉、以补偿任何传输介质引起的确定性抖动。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    是否有建议的电缆规格为 50米1080p 60视频传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常建议 对 SDI 应用使用 Belden 1694A 电缆。

    请注意、诸如 LMH0344或 LMH0397之类的器件可支持50米处的3G。  您还将注意到、这些器件支持的距离存在显著差异。  这有助于说明 Nick 提到的接收器将对支持的电缆长度产生影响。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew:

    谢谢、对吗、我应该    为客户的应用推荐 LMH0318 + LMH0344组合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、这是正确的、假设客户将在其接收系统上实施 LMH0344。  此外、LMH0318 + LMH0397也会提供更好的裕度。

    您能否分享应用的方框图以帮助我们提供最佳的建议?

    谢谢!
    Drew