This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140:它在-33度的低温和24V 输入条件下工作。

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1424617/tps54140-it-does-n-t-work-in-low-temperature-of--33-degrees-and-24v-input

器件型号:TPS54140

工具与软件:

感谢您允许我以这种方式与您联系。

我使用 TPS54140。 我按如下方式配置了电路。
 
输入电源为24V 至34V、输出电压为5.7V。
 
它在室温下在所有输入功率范围内正常运行。
 
目前、44个国家中有5个有以下现象。
 
当在-33度的低温下提供28V 电源时、它通常输出5.7V。
 
但是、当在-33度的低温下输入24V 时、它将输出0V。
 
当再次在室温下输入24V 电压时、它将正常工作。
 
数据表上建议的最低温度为-40°C。
 
建议的输入电压也为3.5V 或更高。
 
我有以下问题。
 
1) 1)您认为这一问题的原因是什么?
 
2) 2)电路中是否有我可以改进的地方?
 
3) 3)如果元件的背面焊接不正确、是否会出现这种现象?
 
如果您有任何问题、请通过电子邮件与我联系。
 
我知道您很忙、但希望能快速回复。
谢谢你。 祝你度过美好的一天!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认原理图的所有元件值?

    查找提供的器件型号、电感器似乎是330 μ F。  电感对于此类设计而言太大的元件。  

    您是否计划在超轻负载条件下使用此器件? 如果是、您应该设计一个具有降压转换器满负载能力的电感器、然后在轻负载下运行。

    以下是与您规定的工作条件类似的 Webench 设计示例: webench.ti.com/.../SDP.cgi

    补偿也可能调整错误、这可能会使其在低温下不稳定。 更改电感器将影响补偿。 使用 Webench 或设计计算器帮助进行补偿计算: https://www.ti.com/tool/download/SLVC432

    必须正确焊接所有元件焊盘。 如果该器件未正确焊接到 PCB 上、则它可能无法正常工作或根本无法正常工作。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    出于安全原因、很难显示整个电路图。

    但是、当施加24V 电压时、负载电流会流经30mA。

    感谢您对设计的建议。

    实际上、我进行了如下测试。

    我进行了低温测试、仅更换了同一块板上的 TPS54140部件。

    我更换了 TPS54140 5次。

    但是、5个中只有1个无法在24V 下工作。

    其余4个在22V 下可以正常工作。

    因此、我实际上怀疑问题在于器件、而不是电路设计。

    我不知道你在想什么。

    如果您能回答、请告诉我。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在原理图中共享的器件型号下实际上是330uH、则电感值对于此应用而言太大。 这意味着补偿可能也没有正确调优、使得设计容易受到更多条件的影响、即使某些 器件看起来按预期运行、也会变得不稳定。  

    建议调整设计、使其符合 Webench 和计算器建议、然后重新测试。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动而关闭此主题帖。

    此致、

    Ridge