This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:DS90UB941AS-Q1 0x04链路丢失清除问题

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437424/ds90ub941as-q1-ds90ub941as-q1-0x04-link-lost-clear-issue

器件型号:DS90UB941AS-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

值为0x04的 CRC_ERROR_RESET 寄存器用于清除两个端口的 LINK_LOST 状态、或者是否应使用它仅用于选择和清除相应端口的 LINK_LOST 状态?

谢谢

Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaoxiang、

    该位特定于端口。 您需要使用寄存器0x1E - TX_PORT_SEL (在数据表中提及)来设置要读取/写入的端口。  

    BR、

    Esther