This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:如何连接 REFCLK

Guru**** 2929450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437047/sn65dsi83-how-can-i-connect-refclk

器件型号:SN65DSI83

工具与软件:

您好!

数据表中所示。
我可以将 REFCLK 引脚连接到 GND 或光学外部时钟。



您推荐哪一个?
请告诉我每一个优点和缺点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您的设计使用 REF 时钟、因为这样可以得到更干净的时钟。 使用 DSI 时钟而不是 REF 时钟意味着数据和时钟是100%同步且同相的。 使用 REF 时钟时、可能会有一些相位失配、但这是由 DSI83上的内部缓冲器实现的地址。