This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS051:PWRQ1

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1428859/sn65lvds051-pwrq1

器件型号:SN65LVDS051

工具与软件:

需要以下参数的信息
结至外壳热阻值
结至环境热阻值
结至电路板热阻值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要提交访问这些参数的申请。 这可能需要长达两周或更长的时间。

    提前感谢您的耐心等待。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待。 以下是热性能数据:

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 98.8.
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 31.3.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 53.9.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 1.0
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 53.2.
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用

    此致、Amy