This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E-Q1:未施加电源时

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437145/trs3232e-q1-when-no-power-supply-is-applied

器件型号:TRS3232E-Q1

工具与软件:

大家好!

不施加电源电压时、向输入端和输出端施加电压是否存在问题?
它没有写入到 Vcc、所以我知道它很好。

此外、如果应用没有问题、是否存在泄漏电流?
我想关闭电源来使用它、因为它处于低功耗状态。
我认为、如果存在泄漏电流、消耗电流将上升。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有接收器输出限制提到 VCC。 其他引脚允许电压高于 VCC (并且没有连接到 VCC 的钳位二极管、因此不存在较大的泄漏)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    未施加电源电压时是否向输入端和输出端施加了电压问题?

    如果它处于绝对最大额定值范围内、这应该是可以的。 正如 Clemens 所指出的、接收器输出是唯一一个与 Vcc 缩放的输出。  

    Unknown 说:
    此外、如果没有问题可用、是否有泄漏电流?

    从技术上讲、我们的数据表未指定 Vcc 不存在时的泄漏电流。 因此、当 Vcc 悬空/GND 时、无法保证 I_IH 和 I_IL 规格。  

    -鲍比