This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401:输入信号为低频方波时、输出信号是什么?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1434224/ds125br401-what-will-be-the-output-signal-when-input-signal-is-low-frequency-square-wave

器件型号:DS125BR401

工具与软件:

Dears、

当使用 DS125BR401并将模式配置为 KR 模式时、输入信号为低频方波(例如50Hz)、 输出端是否会同步接收50Hz 方波? 请帮助确认、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    是的、输出将与输入同步。 DS125BR401在应用均衡后将同一信号发送至输出驱动器。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的卢卡斯:

    非常感谢。

    客户遇到眼图质量问题。 他们要求获得改善眼图质量的指导? 我们是否有任何详细的指导文档?
    客户发现、调整 DEM 寄存器可能有助于提高眼图质量、但调整 VOC 寄存器根本没有帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    需要一些手动调优来优化 DS125BR401均衡。 请允许我解释一下每个可调参数。

    • CTLE (连续时间线性均衡器):这是主 RX 均衡块。 在转接驱动器接收器处应用升压来补偿 RX 通道上的插入损耗。 数据表中的表2给出了升压电平。 我建议先调整此参数。
      • 如果您可以测量/估算 RX 通道上的插入损耗、则可以从具有匹配增强的 EQ 等级开始。 在观察到最佳眼图前、调高/调低 EQ 等级。
      • 如果您没有测量/估算插入损耗、请从最小 EQ 设置开始。 调高 EQ 等级、直至观察到最佳眼图。
    • DEM (去加重功能):这是主要的 TX 均衡块。 信号作为一种预失真形式进行衰减、以改善下游接收器的眼图张开度。 数据表中的表3给出了去加重级别。 我建议在 CTLE 之后调整此参数。 如果使用这些协议、高去加重设置可能会影响自动协商和链路训练通过性能。
      • 从 DEM=0设置开始。 升高 DEM 级别、直到观察到最佳眼图。
    • VOD (差分输出电压):这是主要输出幅值控制。 在10G-KR 模式下、转接驱动器保持信号链线性。 这意味着输出振幅将跟踪输入振幅、并且表3中显示的 VOD 值不会针对所有输入振幅水平保持不变。 我建议最后调整此参数、如果使用自动协商和链路训练协议、则使用1V 或更高的设置。
      • VOD 设置可能对眼图张开度的影响极小。

    请注意、10G-KR 模式会保持线性信号路径来通过自动协商和链路训练协议。 较低的去加重设置和较高的 VOD 设置保留了更佳的信号链线性度。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好   1.根据图片中的寄存器调试 VOD、观察眼图中的 TX 幅度。 未发现重大变化。 我是否要通过在图片中调试这个寄存器来直接调试 VOD
    下图中选择的两个参数的 VOD Vp-p 和内部 Vp-p 之间有何差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    红色箭头表示内部振幅、也称为眼高。 蓝色箭头显示 VOD 或外部振幅。 如表3中所示、较高的去加重设置会导致较小的内部振幅。

    请注意、当器件配置为10G-KR 模式时、不会观察到这些精确的 VOD 和内部振幅值。 10G-KR 模式会更改信号链以保持线性、这意味着输出幅度会更接近地跟踪输入振幅。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1目前调整寄存器配置 VOD 的操作模式是正确的、您能理解这种方式吗?

    2我们调整了 VOD 但没有看到幅度显著变化的原因是我们的模式配置是 KR 模式。 我们能正常理解它吗;

    3 在 KR 模式下、通过调整振幅无法改善眼图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    1.如果要写入寄存器0x2D bits 2:0以仅修改通道 A0上的 VOD 设置、则您的寄存器配置正确。

    2.是的正确,更改 VOD 设置不会导致10G-KR 模式发生显著变化。

    3.在任何操作模式下, VOD 设置都不会对眼睛张开产生太大的影响。 这是因为 VOD 控制外部振幅。 CTLE 是改善眼图张开度的主要设置、DEM 也可以提供帮助。 请参阅我对上述设置的说明。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否要通过调试 CTLE 寄存器来调试 TX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    CTLE 可补偿器件 RX 侧的插入损耗和信号完整性、但这将改善眼图在 TX 侧的外观。 转接驱动器执行的大部分均衡发生在 RX 侧。

    转接驱动器 TX 侧的下行接收器可能具有一些 EQ 功能、可补偿该通道上的损耗。 转接驱动器上的 DEM 设置可以通过信号预失真来帮助提高 TX 侧的信号质量、但高去加重设置会影响10G-KR 协议(例如自动协商和链路训练)的性能。

    此致!

    卢卡斯