This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E-RS422:EP 信号驱动器 AM26LV31E-RS422 EP 未使用的输入引脚连接

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437106/am26lv31e-ep-rs422-signal-driver-am26lv31e-ep-unused-input-pin-connection

器件型号:AM26LV31E-AM2631 EP

工具与软件:

HII、

AM26LV31ESDRP IC、如果某些驱动器未使用、应将未使用的输入引脚连接在何处?

它们应该接地还是连接到 VCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输入和输出是对称的。 无论您将它们连接到 GND 还是 VCC、都没有关系:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit、您好!

    未使用的输入可连接至 GND 或 VCC。 但是、我建议使用 GND、以便连接到 VCC 时不会有漏电流。 这可以尽可能降低电源电流。

    此致!

    Ethan