This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:SGMII 输入信号完整性

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438138/dp83867is-sgmii-input-signal-integrity

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

下面是 DP83867IS 输入端的 SGMII 信号。

乍一看、这看起来像是一个反射。  但是、我们的迹线长度的传输时间大约为240ps、因此反射需要480ps 才能完成往返。  此处看到的"反射"对于这种情况来说太快了。  一个合理的理由是、PCB 布线中可能存在 与此处所示时序相对应的其他一些特性。  但在同一电路板上、其中两个 PHY 具有不同的布线和过孔放置、但当我将信号叠加到其中一个 PHY、并将信号叠加到另一个 PHY 时、可以看到以下情况:


这种额外摆动的相同时序意味着导致每个 PHY 的电路中都存在共同特性。

这是布线的表示形式、包含布线和过孔的尺寸以及计算出的阻抗。  每种颜色代表板的不同层。  以太网交换机用图底部的紫色矩形表示:

两个信号路径之间的唯一共同特性是靠近去耦电容器的过孔。  但是、在该位置进行反射的 速度将比我们观察到的要快得多。

由于我们的线路阻抗和  DP83867的终端电阻器匹配良好、因此这也容易导致反射。  这可能会引起振铃吗?  如果是、我们可以考虑 PHY 引脚上的一些阻抗吗?

此信号与先前两个论坛问题中看到的信号非常相似、这两个论坛都没有在关闭之前确定最终解决方案:
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030982/dp83867e-sgmii-reflections
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009804/dp83867is-sgmii-eye-diagram-issue/3755302?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=dp83867%252525252520%252525252526%252525252526%252525252520eye#3755302

从 PHY 返回到开关的信号不存在这种振铃/反射

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Randall:

    感谢您提交查询并提供详细的范围截屏和布局片段。 请允许我多花一天时间更仔细地查看这些信息。 您同时能否确认 SGMII 连接是否存在任何功能问题? 这次调试是什么导致的、如何测量这些信号?

    此致、

    Alvaro