This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:使用不同批次的 IC 减小12G 病态模式传输距离。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438382/lmh1297-reduction-in-12g-pathological-pattern-transmission-distance-with-different-batches-of-ics

器件型号:LMH1297

工具与软件:

您好!

我们对具有12G 病态模式的 LMH1297 (EQ 模式)进行的测试表明、与之前各批次的 IC 相比、性能会下降。

最显著的问题是传输距离显著缩短。

虽然之前的批次始终符合我们55米的最低规格、但当前批次中的缺陷器件只能传输40至50米之间的数据

变速器距离的性能问题是通过在同一 PCBA 上为以前批次中的故障 IC 批次换出的。

如能提供任何建议和支持、我将不胜感激。

此致、

廖一成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    廖义诚

    遗憾的是、我无法评论 IC 之间的批次差异、因为我无法访问不同的 批次。  在 器件发布之前、我们不太可能在测试过程中筛查这些病态性能差异。  除了病态性能之外、两个 IC 之间是否还有其他差异?

    为了改进病态模式性能、可考虑使用 LMH1229、这是 LMH1297的引脚兼容替代产品。

    此致、
    Nick