This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:TUSB211AIRWBR 的 PIN#1屏幕打印

Guru**** 2584735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438405/tusb211-the-pin-1-screen-printing-for-tusb211airwbr

器件型号:TUSB211

工具与软件:

您好!

我们得到的货物为 TUSB211AIRWBR ,我们不能 在顶视图中的 PIN#1识别,请检查下面的图片,并建议如何 区分 PIN#1 ,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    在这种情况下、引脚1应该在左下方。 似乎有一个点用来说明这一点。 不过、您还可以查看器件底部的引脚处、并查看哪个引脚在其中一个角处倾斜:

    引脚1由带有斜角的引脚指示在引脚上。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan