This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:TCA9539

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431374/tca9539-tca9539

器件型号:TCA9539

工具与软件:

Dears、

我的 客户在使用 TCA9539芯片时遇到以下问题。 请帮我看一下:
在图中、端口1、端口2和端口3是9539扩展 GPIO 的三个 IO 端口;当端口2和端口3从高电平变为低电平时、会影响端口1的高电平;

谢谢!

Arabella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    您是否有可供审阅的原理图? IO 扩展器上是否有任何悬空输入引脚?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的答复。

    1.请参见附件中的客户示意图。 请检查是否有任何问题。

    是的、有 IO 端口控制或输入(无元件)、有悬空的保留功能

    非常感谢

    Arabella

    e2e.ti.com/.../9539_14201420_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    端口1是否悬空? 可能是端口2/3的电压变化会因引脚悬空而导致端口1改变状态?  

    否则、请显示导致此问题的所写入帧的 I2C SDA 和 SCL。 我想看看要在输出端口寄存器中写入哪些寄存器。  

    此致、

    Tyler