This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:NXP 连接到 TI

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438323/pca9306-nxp-to-ti

器件型号:PCA9306

工具与软件:

大家好!

我有关于 PCA9306的问题。

是否可以将 NXP PCA9306替换为 TI PCA9306?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;PCA9306是 PCA9306的克隆体。 测试温度范围可能会有所不同、具体取决于额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    我同意克莱门斯的观点。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Tyler