This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261

Guru**** 2581235 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1413041/tusb9261-tusb9261

器件型号:TUSB9261

工具与软件:

您好!

我们的 SoC 使用 USB 3.0集线器连接到 TUSB9261、以实现 USB 3.0到 SATA 的转换。 但是、SOC 无法检测到硬盘并怀疑 TUSB9261无法正常工作。 您能帮助解决此问题吗? 谢谢!

您能否帮助查看随附的原理图以确保其正确无误?

SPI 闪存由编程器烧录、然后安装在电路板上。 固件名为 TUSB926x_fw-v0.99_u1u_2 enabled.bin

TUSB9261串行端口没有日志打印功能。 波特率是多少?

TUSB9261复位至高电平、40MHz 时钟正常、TUSB9261 PIN2 PWM0连接 LED 始终亮起

e2e.ti.com/.../7563.USB-to-SATA.pdf

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony

    已为该 E2E 主题分配了一名工程师、我们将尽快作出响应。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB9261有多个固件。  应根据 TUSB9261的 SATA 侧是否存在极性交换来选择正确的极性。  EVM 具有极性交换功能、因此默认固件通常会考虑到这一点。

    您的原理图中没有极性交换、这与 EVM 不同。  我怀疑这可能与此问题有关。  我将跟进、以查看是否有一个启用 U1/U2的固件也不交换 SATA 极性。

    TUSB9261的波特率就是您  在计算机上设置 COM 端口的任何值。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    我已向您发送朋友请求。  请接受它、以便我可以向您发送启用了 U1/U2且没有极性交换的固件版本。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus
    我们已接受您朋友的请求。

    感谢您的支持。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我已经向您发送了启用了 U1/U2的二进制文件、没有极性交换。  它按原样提供、软件支持有限。  

    请告诉我这是否对您有用。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus、
    我已更新您发送的固件、但仍然无法正常工作、并且串行端口未打印任何日志
    TUSB9261 UART 的波特率是多少?

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    - SCI 接口配置-  

    •波特率:115,200
    •数据位:8
    •停止位:1
    •奇偶校验:无。
    •流量控制:无。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *正在更新 E2E ticket*

    "嗨、 Nicholaus


    此固件版本仍然无法正常运行、UART 仍然不打印任何日志。
    首先通过编程器将固件下载到 SPI 闪存中、然后粘贴到电路板上。
    另外、原理图是否正确?

    [原理图文件已移除]

    托尼"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TUSB9261Review_5F00_Tony.pdf

    尊敬的 Tony:

    这是原理图审阅。  我注意到的唯一一件事是 GRSTz 引脚。  在电源轨稳定后2ms、数据表中要求将其取消置位。

    如果您在上电后切换 GRSTz、这会改变结果吗?

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    此问题是否有任何更新?

    谢谢!

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我看到您再次打开了这个问题。  如果您有任何更新、请告诉我。  如果没有、我将关闭。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题仍未解决、我们计划改变解决办法。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您不会使用 TUSB9261?  我相信如果我们继续调试、这个问题本来可以解决、但我理解调试时间可能是个问题。

    如果您要更改解决方案、我们将解决该问题、因为不再需要支持。

    此致、

    Nicholaus