This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:(__LW_AT__继续)当将 P82B96的 Sx 和 Sy 连接到 TCA9517的 B 侧时、无法进行通信

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438239/p82b96-continued-when-connecting-the-sx-and-sy-of-the-p82b96-to-the-b-side-of-the-tca9517-communication-is-not-possible

部件号:P82B96

工具与软件:

尊敬的 Tyler Townsend:

Michael Ikwuyum 已经调到另一个部门, 所以他要求你处理它。

您能提供一些建议吗?

我向您发送了一封电子邮件、您能回答我吗?

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    我们正在通过电子邮件继续交谈、我将结束这一主题。  

    此致、

    Tyler