请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1044A-Q1 工具与软件:
您好!
我的客户还有其他问题。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406970/tcan1044av-q1-question-about-vcc-5v-current-when-a-ground-fault-or-a-sky-fault
该主题指出总线故障时 VCC 上的最大电流是130mA 最大值。
在总线发生接地故障或天空故障后、Vcc 电流立即被限制为130mA 而没有延迟、并且绝不会超过130mA?
或者经过一段延迟后、Vcc 电流限制为130mA?
在后一种情况下、最大延迟是多少? 在被限制为130mA 之前、Vcc 电流可以达到最大值有多大?
此致、
K.. 平野