This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501-Q1:TUSB501-Q1 SS 极性交换问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438182/tusb501-q1-tusb501-q1-ss-polarity-swap-issue

器件型号:TUSB501-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TUSB501

工具与软件:

大家好、BU 团队

我的客户遵循数据表图8中显示的参考设计。 现在、客户报告与 U3A 的 SS 通道无法与器件通信。 经过仔细检查后,U3A 的 TXP/NXP 引脚与主机的 RXN/TXN 和 USB 连接器相连。 您能帮助仔细检查此参考设计是否适用于 U3A 吗? 如果错误、 无重新设计 PCB 布局的权变措施是什么? 请尽快在数据表中更正该问题。!

下面还介绍了12个布局部分的相关说明。 如果实现此极性交换功能、主机/连接器和 tusb501之间有什么连接?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表是正确的。 USB3规范定义 USB Type-A 插座 RX (引脚5和6)为接收器、TX (引脚8和9)为发送器、因此整体数据流如下所示。

    请仔细检查 USB 主机 TX 和 RX 定义。 如果 USB 主机 TX 是输出、那么它需要被连接到 TUSB501 RX (输入)。 如果 USB 主机 RX 是输入、那么它需要被连接到 TUSB501 TX (输出)。  

    USB3规范支持极性交换。 因此对于 TXP/N、您可以在 P 和 N 之间交换其极性、同样适用于 RXP/N

    谢谢

    David