This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9416:有任何 tr / tf 规格?

Guru**** 2956590 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9416, SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437894/tca9416-any-tr-tf-spec

器件型号:TCA9416
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245

工具与软件:

您好!

对于 SCL 和 SDA 引脚、TCA9416是否还具有任何最大上升/下降时间(CMOS/CMOS tf)规格(如基于 tr 的电平转换器和 SN74AXC4T245)?

此致、

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦:

    器件的上升/下降时间规格在数据表的第6.7节中列出:

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    如果 SCL 或 SDA 输入信号的上升或下降时间大于 SCL/SDA tr (max)、会出现什么问题 tf?

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K. Hirano:

    如果客户看到特定目标器件的 SCL 和 SDA 超出 I2C 规格(根据 NXP I2C 标准)、这可能会影响目标器件读取传入 I2C 数据的方式。  

    对于 TCA9416、A 侧和 B 侧的这些上升时间规格只是电平转换器的特性、不一定是目标器件输入端信号的上升时间/下降时间。  

    此致、

    Tyler