This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:提供 MCAL CANTrcv 驱动程序

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437688/tcan1043a-q1-mcal-cantrcv-driver-available

器件型号:TCAN1043A-Q1

工具与软件:

对于 TCAN1043A-Q1、是否提供 MCAL 驱动程序

如果不是、是否有适用于其他 TI CAN 收发器的 MCAL 驱动程序、因此我可以将其用作参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

     微控制器提供商可提供 CAN 收发器的驱动程序。 CAN 驱动程序并不是特定于器件的。

    此致、

    Ethan