This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:瞬态过冲和下冲规格

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437229/dp83867is-transient-overshoot-and-undershoot-specifications

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

此器件的瞬态过冲和下冲规格是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您在寻找哪个信号的过冲/下冲信息?

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在查找有关 MDIO 过冲/下冲和复位的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MDIO/MDC 和 RESET 引脚的过冲/下冲要求均在-0.3至 VDDIO + 0.3V 范围内。

    只要输入信号满足有关所选 VDDIO 电压的这些最小/最大标准、它们就应该良好

    此致!  

    Vivaan