This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:传播延迟时间 tpHR

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438043/tcan1043a-q1-long-propogation-delay-time-tphr

器件型号:TCAN1043A-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

对于传播延迟时间 tpHR、客户测得的理想情况下的最小值为95ns。 您能提供任何改进建议吗?

此致!

Jiahao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiahao:

    总线负载(尤其是电容负载 )可能会严重影响时序 特性、数据表中的测试条件不一定 与添加的组件相同、它指总线上的所有负载、包括线束、次级收发器和 PCB 布线。 和数据表中的典型值是使用不到10ns 的上升时间和下降时间(10%至90%) TXD 上的输入信号测量得出的、如果目的是验证数据表规格、则它们需要严格满足这些测试条件。

    此致、

    Sean