This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:自举电阻器值

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437852/dp83869hm-strap-resitor-value

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

工具与软件:

您好!

DP83869数据表建议使用2.49k Ω 作为配置(strap)电阻值。
可通过 E48提供2.49k Ω。 是否可以使用2.7K Ω 而不是2.49K Ω、因为 E12/24提供2.7K Ω。
使用2.49k Ω 有什么特殊原因吗?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    这在2级搭接上不会是问题。 对于4级 strap 配置引脚(RX_D0和 RX_D1)、对于模式2和3、这可能是个问题、请确保其满足 表7-9中提供的目标电压

    此致、

    Alvaro