This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:问题

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435909/thvd8000-questions

器件型号:THVD8000

工具与软件:

尊敬的专家:

我可以与您核对一下吗?

1.如何估算驱动器输出电压 V_od ? Vcc 在客户设计中为3.3V。

2. 如何选择端接电阻的额定功率、例如 EVM 上的120欧姆 R12?  客户设计为 Vcc 使用3.3V 电压

谢谢!

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    [报价用户 id="139636" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435909/thvd8000-questions "]

    1.如何估算驱动器输出电压 V_od ? Vcc 在客户设计中为3.3V。

    [报价]

    我必须在内部数据库中查找数据以进行验证。 我们没有3.3V 测试用例、最接近的测试用例是3V。 如果使用3.3V 电压、VoD 会稍高。

    在25C、3V 电压下、54欧姆负载的平均 COD 约为1.8V

    与前一个选项相同、但在负载为100 Ω 时、VoD 约为2.3V

    [报价用户 id="139636" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435909/thvd8000-questions "]

    2. 如何选择端接电阻的额定功率、例如 EVM 上的120欧姆 R12?  客户设计为 Vcc 使用3.3V 电压

    [报价]

    您可以通过 V^2/R 来计算功率。 我可能只会使用 Vcc 作为 V、而不是 VoD、因为这会为误差提供更大的裕度。 如果您在两侧都有端接、120//120将是60欧姆。

    因此、如果3.3V 且 Req = 60欧姆、则额定功率约为182mW

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    还有一些问题需要澄清;

    3.客户设计将需要通过软件将 THVD8000载波频率更改为多种不同的频率、以防止通信故障。

      • 根据数据表、对于1.5k~80k Ω 下拉电阻器、F_SET 引脚电压为785mV。 我们是否可以使用某个 MCU DAC 输出通过某个电阻网络连接到 F_SET、以便调制频率可由 DAC 电压控制?
      • 或者、是否有一些建议的软件可控制调制频率方法?

    关于 V_od、客户在54欧姆负载(1.8V)和100欧姆负载(2.3V)情况下的实际测量得到了答案

      • 我们的设计中将具有120欧姆端接电阻器(链路伙伴也是120欧姆)。 我可以假设负载电阻相当于60欧姆、V_od 可估算为在1.8V 和2.3V 之间吗?

    此致、

    解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的设计将采用120欧姆端接电阻器(连接伙伴也采用120欧姆)。 我可以假设负载电阻相当于60欧姆、并且 V_od 可估算为介于1.8V 和2.3V 之间吗?

    是的、它可能略大于1.8V、但不会大于2.3V。  

    [报价 userid="139636" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435909/thvd8000-questions/5513065 #5513065"]
    • 根据数据表、对于1.5k~80k Ω 下拉电阻器、F_SET 引脚电压为785mV。 我们是否可以使用某个 MCU DAC 输出通过某个电阻网络连接到 F_SET、以便调制频率可由 DAC 电压控制?
    • 或者、是否有一些建议的软件可控制调制频率方法?
    [报价]

    是的,只要你不去偏离1.5千欧到77千欧的边界,你就可以在技术上修改它。 我可能会尝试使用将不同电阻器连接到 GND 的多路复用器来实现该目的。 但是、载波频率不是很精确、它可能会在目标/所需频率的25%范围内变化。

    -鲍比