This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:TUSB320 CCL 原理图审核

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437842/tusb320-tusb320-ccl-schematic-review

器件型号:TUSB320

工具与软件:

您好、先生、

请帮助确认原理图是否需要修改。

VSYS=3.3~4.2V、D40的 Vf =0.4V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VSYS 是 Type-C 端口上的 VBUS 吗? VBUS_DET 需要直接上拉至 Type-C VBUS。 VBUS 至少应为4V、而不是3.3V。

    2.确保在 VSYS 稳定后3V3电源轨上升。 这是因为 VDD 需要在任何开漏输出之前上升、以防止 TUSB320反向驱动。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    请检查 原理图、谢谢。

    SDA1、SCL1、Int1_2 链接至 MCU (3.3V 系统)

    指定 Int (引脚6)需要上拉至 Vbus。 CAN Vbus 可以连接到3.3V 而不是?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可否将 Vbus 连接至3.3V 而不是?

    引脚6无需上拉至 VBUS。 这是一个开漏输出、如果需要、可以将其上拉至3.3V 电源轨。

    VBUS_DET 引脚现在看起来正确。

    3、我唯一要说的是要确保 VSYS 在3V3电源轨之前上升、以便 I2C 线路不会反向驱动 TUSB320。 确保这一点的一种方法是将 I2C 线路上拉至 VSYS。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    由于系统电压为3.3V、I2C 上拉电阻需要连接到3.3V。
    电源序列如下:VSYS READY→3.3V 降压直流/直流。
    这应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意这应该起作用。