This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:关于此芯片的 Pin One 标记

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1438406/tusb211-about-the-pin-one-mark-of-this-chip

器件型号:TUSB211

工具与软件:

我收到了一些样片、 但 不知道哪个是 IC 芯片表面的引脚1。

任何人是否可以共享此 CHIP-TUSB211AIRWBR 的引脚一站式说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viola:

    在这种情况下、引脚1应该在左下方。 似乎有一个点用来说明这一点。 不过、您还可以查看器件底部的引脚处、并查看哪个引脚在其中一个角处倾斜:

    引脚1由带有斜角的引脚指示在引脚上。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    谢谢你。  可以 从  器件底部找到引脚1。  您知道这些块点的 作用是什么吗、如果这些不是引脚1 图示、会非常令人困惑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viola:

    这些块点的 作用何在?如果它们不是引脚1 图示、会很难理解。  [报价]

    我不能说我知道为什么它们在那里,我不相信它们是典型的。 我可以在示波器下查看我们这里的器件、看看我是否注意到相同的、但我认为这些并不重要。

    谢谢!

    Ryan