工具与软件:
我们使用 UB962和 UB933、写入寄存器如下:
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB962_ADDR、0x4C、0x01);//设置端口0
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB962_ADDR、0x70、0x1F);
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB962_ADDR、0x6D、0x7F);// RAW10模式
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB962_ADDR、0x6E、0xAA);
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB962_ADDR、0x5C、0xBA);//933别名 id
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB962_ADDR、0x7C、0x81);
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB962_ADDR、0x10、0x91);
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB962_ADDR、0x58、0x58);//I2C 直通已启用
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB962_ADDR、0x19、0x0D);//FS_HIGH_TIME_1
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB962_ADDR、0x1A、0x04);//FS_HIGH_TIME_0
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB962_ADDR、0x1B、0x75);//FS_LOW_TIME_1
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB962_ADDR、0x1C、0x2E);//FS_LOW_TIME_0
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB962_ADDR、0x18、0x01);
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB962_ADDR、0x20、0x00);
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB962_ADDR、0x32、0x01);
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB962_ADDR、0x33、0x01);
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB933_ADDR、0x06、0x60);//DES ID
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB933_ADDR、0x07、0x60);//DES 别名
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB933_ADDR、0x08、0xBE);
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB933_ADDR、0x09、0xBE);
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB933_ADDR、0x0D、0x55);
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB933_ADDR、0x0F、0x02);
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB933_ADDR、0x10、0x17);
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB933_ADDR、0x11、0x21);
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB933_ADDR、0x12、0x21);
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB933_ADDR、0x1E、0x02);
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB933_ADDR、0x35、0x0A);
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB933_ADDR、0x05、0x35);
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB933_ADDR、0x10、0x17);
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB933_ADDR、0x0D、0x11);
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB933_ADDR、0x0D、0x15);
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB933_ADDR、0x03、0xE7);
ds90ub962_933_WRITE_reg (DS90UB933_ADDR、0x03、0xC7);
但不能显示相机、并且检查寄存器4D 为0x13、请帮助检查、谢谢!