主题中讨论的其他器件:DP83869
工具与软件:
您好!
我会向 SGMII 接口提出问题。 从数据表来看、SGMII 的输出振幅为0、6/1、1/1、27V 范围、输入范围为0、3/0、5/2。 但在 SGMII 停滞中定义了不同的范围、我可以更详细地说明为什么 DP PHY 的 SGMII 水平与标准不对应。 我想我看一些东西
SGMII 规格:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Viktor:
感谢您提交查询。
DP83869 SGMII 规格 如下所述。
| 参数 | 最小 | 典型值 | 最大值 | 人员 |
| 输出差分电压 | 1060. | 1100 | 1140 | mV |
| 输入差分电压 | 300 | 500 | 2000 | mV |
从 SGMII 输出规格来看、它处于 VOH (1525mV)和 VOL (875mV)限制范围内、处于 SGMII 输入规格(675-1725mV)内。 在检查 SGMII 器件输出规格时、SGMII 输入规格可能是理想的参考。
此致、
Alvaro
我不明白继电器,你能不能五米内的描述. 我一定会详细介绍它。 PHY 具有差分振幅1060...1140Vdiff。 在规格中写道、SGMII 输出差分振幅必须为150...400mV。 PHY 的输出电平不符合 SGMII 规范。 如果附件中的规范不正确、请告诉我 PHY 在 SGMII 接口上遵循的规范是什么。
第二个问题是、输出幅度设置如何适用于 SGMII/100Basa-FX / 1000Base-X 在之前的一个数据表中、我们看到设置振幅的选项。 出于某种原因、该信息已从当前数据表中删除。 例如、SGMII 可选择将振幅设置为06至1.24V。 我对为什么它不在数据表中(或者它没有在第8.5章的表中)感兴趣。 为了设置振幅、必须使用哪个寄存器?
尊敬的 Viktor:
抱歉,我没有说明,我相信我看到哪里混淆了。
SGMII 规范引用的差分幅值为400mV、这是指 Vpeak (+)- Vpeak (-)。
我们引用的输出差分电压是峰峰值:VPP (+)- Vpp (-)。
为了更好地说明这一点、请参阅下面的示波器图。 通道3 是 SO_P 输出、而 通道4 是 SGMII 差分对的 SO_N 输出。 。 M1信号 即 SO_P - SO_N
| 图片 | 注释 |
![]() |
通道3 那么 SO_P 输出 pk-pk 577.4mV 通道4 是 SGMII 差分对的 SO_N 输出。 pk-pk 569.8mV M1信号 即 SO_P - SO_N pk-pk 1.128V 这是我们在数据表中引用的图、 然而、SGMII 规格仅引用峰值电平、 在波形中、它与单端 Pk-pk 值相同 默认情况下为~570mV、仍高于400mV 规格最大值
|
![]() |
寄存器0xD6 = 0x6000可降低到规格范围内的摆幅。 但我建议您尝试使用 默认设置(0xD6 = 0x0000)、然后查看这是否会引起任何问题 问题、然后再调整 SGMII 摆幅电平。 |
此致、
Alvaro