This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:在发生错误的 I2C ADDR 0X47时响应

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1435679/tusb320lai-responding-on-wrong-i2c-addr-0x47

器件型号:TUSB320LAI

工具与软件:

大家好、   

 

我们在 产品中使用的是 TUSB320LAIRWBR。  

我们的产品已经成熟并在过去两年中投入生产。   

在  其中一个板上的数千块板中、我看到以下观察结果。   

即使  TUSB320LAIRWBR 的 I2C 地址的 H/W 编程为0x67、它在该地址上没有响应、但在0x47上进行响应。  

-------  

故障电路板在0X47 I2C 地址上进行响应、   

---------------  

i2cdetect -y 17.  

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d  f  

00:         --------- --- ---   

10:-------- --- --- ——   

20:--------- --- --- ——   

30:----- --- --- ——   

40:-----44---47-----   ---   

50:--------- --- --- ——   

60:--------- UU ---   

70:--------- ---               

 

root@MK6:~# i2cget -f -f -y 17 0x67  

错误:读取失败  

root@MK6:~# i2cget -f -f -y 17 0x47  

0x30  

root@MK6:~# i2cget -f -y 17 0x47 0x01  

0x32  

root@MK6:~# i2cget -f -y 17 0x47 0x02  

0x33  

root@MK6:~# i2cget -f -y 17 0x47 0x03  

0x42  

root@MK6:~# i2cget -f -y 17 0x47 0x04  

0x53  

root@MK6:~# i2cget -f -y 17 0x47 0x04  

0x53  

root@MK6:~# i2cget -f -y 17 0x47 0x05  

0x55  

root@MK6:~# i2cget -f -y 17 0x47 0x06  

0x54  

root@MK6:~# i2cget -f -y 17 0x47 0x07  

0x00  

root@MK6:~# i2cget -f -y 17 0x47 0x08  

0x00  

root@MK6:~# i2cget -f -y 17 0x47 0x09  

0x20  

root@MK6:~# i2cget -f -y 17 0x47 0x0A  

0x00  

根@MK6:~# i2cget -f -y 17 0x47 0xA0  

0x02  

 

root@MK6:~# i2cget -f -y 17 0x47 0x45  

0x00  

-------  

来自正常电路板响应0X67 I2C 地址的响应、   

-------  

根@MK6:~# i2cdetect -y 17.  

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d  f  

00:         --------- --- ---   

10:-------- --- --- ——   

20:--------- --- --- ——   

30:----- --- --- ——   

40:------------------ --- ——   

50:--------- --- --- ——   

60:---------  UU  ---   

70:--------- ---                           

root@MK6:~# i2cget -f -f -y 17 0x67  

0x00  

root@MK6:~# i2cget -f -y 17 0x67 0x01  

0x32  

root@MK6:~# i2cget -f -f -y 17 0x67 0x02  

0x33  

root@MK6:~# i2cget -f -y 17 0x67 0x03  

0x42  

root@MK6:~# i2cget -f -f -y 17 0x67 0x04  

0x53  

root@MK6:~# i2cget -f -y 17 0x67 0x05  

0x55  

root@MK6:~# i2cget -f -y 17 0x67 0x06  

0x54  

root@MK6:~# i2cget -f -y 17 0x67 0x06  

0x54  

root@MK6:~# i2cget -f -f -y 17 0x67 0x07  

0x00  

root@MK6:~# i2cget -f -f -y 17 0x67 0x08  

0x00  

root@MK6:~# i2cget -f -f -y 17 0x67 0x09  

0x20  

OOT@MK6:~# i2cget -f -f -y 17 0x67 0x0A  

0x00  

根@MK6:~# i2cget -f -y 17 0x67 0xA0  

0x02  

root@MK6:~# i2cget -f -y 17 0x67 0x45  

0x00  

 我附上了 原理图的尖头 供您参考。

我验证了 R1443值、它连接到板上 ADR 引脚、在0X47 I2C 地址上响应。  

它就像正常的电路板一样。 也在万用表 ADR 引脚上、将3.3VDC 视为上拉。  

此外、R1446不 适合  板载响应0X47 I2C 地址。  

我连接了 I2C 时钟 和数据波形  板在0X47 I2C 地址上响应 、 板在0X47 I2C 地址上响应。 我在这些波形上没有看到任何损坏。  

 -------

您能告诉我吗、   

我是否缺少要验证的内容?   

为什么这个特定的  TUSB320LAIRWBR 在  0X47 I2C 地址上做出响应?  

是否有 人 向您报告过此类问题? 给出的解决方案是什么?   

您对我们的下一个行动建议是什么?   

或者您需要更多信息吗?   

---

 谢谢!  

Suhant。  

---

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suhant:

    鉴于您的设计已投入生产、我建议将相关器件提交至 TI 的 客户产品退货 流程。 E2E 平台主要用于支持概念和验证阶段的设计。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、  

    对不起,我不明白。

    您的意思是  TUSB320LAIRWBR 零件制造/供应问题?  

    Texas 是否发现/收到客户关于此类问题的报告?  

    您能回答我的问题吗?  

    如果需要、我的采购团队将联系 TI 客户退货。

    我想从技术上知道,这件作品有什么问题?  

    希望您理解。

    谢谢!

    Suhant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suhant:

    我们并未发现 您所描述的 TUSB320LAI 读取错误 I2C 地址存在任何问题。 您是否确定 ADDR 引脚上的电压在故障电路板的高输入范围内?

    此外、您看到这种行为的单位有多少/您看到这种行为的频率有多高?

    如果您确认 ADDR 电压正确、则可能需要对器件进行内部测试以确定此行为的根本原因。 客户退货流程是 我们在客户设计投入生产时执行此测试的方法。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、  

    感谢您的答复。

    在下面找到我的答复。

    您是否确定 ADDR 引脚上的电压在故障电路板的高输入范围内? -是的。

    此外、您看到这种行为的单位有多少/您看到这种行为的频率有多高? - ATM, 1 in 1000板.

    现在、在我看来、客户退货流程很合理。

    我将在接下来的 3-4天内向您更新我的行动项目

    谢谢!

    Suhant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、Suhant。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、  

    我们决定遵循 通过 客户退货流程进行联系的方式。  

    感谢所有的支持和时间。

    Suhant